This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:RTOS/TMS320F28069:是否可以在非 TI-RTOS 或非 SYS-BIOS 项目中使用 RTOSINT?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674673/rtos-rtos-tms320f28069-possible-to-use-rtosint-in-non-ti-rtos-or-non-sys-bios-project

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSTMS320F28069

工具/软件:TI-RTOS

TI-RTOS 团队、

此处为原始主题-我以为我遵循了旧的只读站点上的说明:

RTI 寄存器不存在或未公开、因为它们在 Hercules 器件和某些其他 DSP 系列中;并且这个 SYS-BIOS 结构似乎没有被填充(除了可能指向某些 CPU 定时器、如 TIMER2):

TI_SYSBIOS_TIMERS_RTI_Timer_DeviceRegs

但同时、我想知道如何将 RTOS INT 用于'C28x 系列。  如果有一个 TMS320F28069示例项目、我可以尝试使用我可以运行的 RTOS INT、我很乐意看到它。  

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TI-RTOS 不会触摸或使用 RTOSINT。 它用于仿真、TI-RTOS (对或错)不执行任何操作。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd、
    John