This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SDFM 比较器滤波器模块触发具有未知原因的事件

Guru**** 2931960 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696903/tms320f28377d-sdfm-comparator-filter-module-triggers-a-event-with-unknown-reason

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:AMC1305M25

您好,

我的客户使用 SDFM 比较器滤波器模块。

由于勘误表,我们在 SDFM 比较器设置之后延迟了1ms。

SDFM 设置完成后、切勿再次更改 SDFM 比较器寄存器。

但 它仍会触发具有未知原因的事件。

有什么建议吗?

------ --------------------------------------

CH 1:V Current、CH2:W Current、CH3:SDFM 比较器事件触发器

V & W 电流低于1A、HLT & LLT 为+/- 42A、   当触发发生时、V & W 电流无变化。

------ --------------------------------------

e2e.ti.com/.../SigmaDeltaModuleConfig.c

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡门、

    如何将31948 (十进制)转换为+42A、将819 (十进制)转换为-42A? 您是否已经尝试设置 HLT = 0x7FFF、LLT = 0x0?  

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    在 SPRUHM8G.pdf 第1630页的表13-2中、当设置 OSR=32 & SINC3时、数据值可以是0到32767。
    因此、当为0A 时、应为16384。
    31948 (十进制)至+42A,819 (十进制)至-42A,它们是根据电路增益得出的近似值。

    当设置 HLT = 0x7FFF、LLT = 0x0时也会发生这种情况。

    SDFM 比较器滤波器单元中是否有一个寄存器可读出以了解滤波器结果?

    谢谢、

    此致、
    Simen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡门、

    否、F28377x SDFM 没有比较器滤波器结果存储器映射。 因此、您无法读取比较器滤波器结果。

    如果您的比较器在 HLT = 0x7FFF 且 LLT = 0x0时触发跳闸事件、那么它会告诉我 SDFM 正在接收来自 SD 调制器的饱和位流。 通过探测 SD-Dx 引脚、可以在示波器中轻松检查这一点、您应该会看到高(或)低信号。

    通过确保施加到调制器的差分输入在线性范围内工作、您可以避免 SD 调制器生成饱和信号。 这通常记录在 SD 调制器数据表中。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我们已记录了 SD-Dx 引脚波形、没有发现下图所示的特殊情况。

    连接文件由 W 电流 HLT 标志事件触发、使用 AMC1305M25。

    附加文件是 SDFM 比较器事件 TRIG 时的示波器原始数据。

    e2e.ti.com/.../SD_5F00_file.7z

    谢谢、

    此致、

    Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡门、

    您是否100%确定模拟差分电压始终处于 SD 调制器 DS 中提到的 FSR 范围内? 此外、噪声曲线在系统中看起来是什么样的。 如果噪声耦合到 SD 数据和 SD 时钟、仍有可能发生比较器事件。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题通过直接与客户/TI FAE 合作来解决