This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:闪存引导模式

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674376/tms320f28377s-flash-boot-mode

器件型号:TMS320F28377S

我在开发过程中一直使用 JTAG 连接器、但现在我想从闪存引导、但我不清楚 GPIO72和 GPIO84的设置是如何从闪存进行微引导。 我使用的是《TMS320F2837xS Delfino 微控制器技术参考手册》第3.9节中的文档。 (SPRUHX5C–2014年8月–2015年9月修订)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要在 GPIO72/GPIO84上驱动1/1以引导至闪存。 "表3-3中提到了这一点。 器件 TRM 的"CPU1"的"器件默认引导模式"。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我能够跟踪"获取模式"的含义。 "在未编程的全新器件上、此模式将始终引导至闪存。 在已编程器件上、用户可以将值编程到用户 OTP 中的 Zx-BOOTCTRL 位置以更改行为。"