请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
这是圣阿斯。 我对 C2000微控制器系列非常陌生。 我正在使用 PWM 模块进行 ADC 触发、该操作已成功完成。 我已将代码中的 ADC 结果缓冲器值标准化。 我尝试仅使用外部中断(来自比较器)来触发标准化代码。
可以通过将比较器输出连接到外部中断引脚来实现它吗???
请在下面找到我的代码。
#include "F28x_Project.h"
//
函数原型
//
void ConfigureADC (void);
void ConfigureEPWM (void);
void SetupADCepwm (uint16通道);
中断 void adca1_ISR (void);
float corr ();
//
//定义
//
#define results_buffer_size 256
//
//全局
//
uint16 AdcaResults[results_buffer_size];
uint16 resultsIndex;
volatile Uint16 bufferFull;
int float index=0;
float normalized_array[results_buffer_size]={0};
float filter[400]=039,0000.01256,0000.01256=080,0000.01256=080,0000.080,0000.080-01048,0000.080-01048,0000=0=0=080,0000.01256=080,0000.0=0=080,0000.080,0000.01256=0=080,0000.01256=080,0000.080-010
对于(i = 0;i < 256;i++)
{
索引=((i +结果索引+ 1)% 256);
OUT = OUT +(归一化_array[index-1]* filter[i]);
}
返回 OUT;
}
void main (void)
{
//
//步骤1。 初始化系统控制:
// PLL、看门狗、启用外设时钟
//此示例函数位于 F2837xD_sysctrl.c 文件中。
//
InitSysCtrl();
//
//步骤2。 初始化 GPIO:
//此示例函数位于 F2837xD_GPIO.c 文件中,
//说明了如何将 GPIO 设置为其默认状态。
//
InitGpio();//针对本例跳过
//
//步骤3。 清除所有中断并初始化 PIE 矢量表:
//禁用 CPU 中断
//
Dint;
//
//将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
//默认状态是禁用所有 PIE 中断并
清除标志//。
//此函数位于 F2837xD_PIECTRL.c 文件中。
//
InitPieCtrl();
//
禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志:
//
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
//
//初始化 PIE 矢量表,其中包含指向 shell 中断
//服务例程(service routines,ISR)的指针。
//这将填充整个表,即使在
本示例中未使用中断//也是如此。 这对于调试很有用。
//可以在 F2837xD_DefaultIsr.c 中找到 shell ISR 例程
//此函数可在 F2837xD_PieVect.c 中找到
//
InitPieVectTable();
//
//映射 ISR 函数
//
EALLOW;
PieVectTable.ADCA1_INT =&adca1_ISR;//针对 ADCA 中断1的函数
EDIS;
//
//配置 ADC 并为其加电
//
ConfigureADC();
//
配置 ePWM
//
ConfigureEPWM ();
//
//将 ADC 设置为通道0上的 ePWM 触发转换
//
SetupADCepwm (0);
//
//启用全局中断和更高优先级的实时调试事件:
//
IER |= M_INT1;//启用组1中断
EINT;//启用全局中断 INTM
ERTM;//启用全局实时中断 DBGM
//
初始化结果缓冲
区//
for (resultsIndex = 0;resultsIndex < results_buffer_size;resultsIndex++)
{
AdcaResults[resultsIndex]= 0;
}
resultsIndex = 0;
bufferIndex = 0;
bufferFull = 0;
//
//启用 PIE 中断
//
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;
//
同步 ePWM
//
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
//
//在循环中无限期地进行转换
//
操作
{
//
//启动 ePWM
//
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;//启用 SOCA
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;//取消冻结、并进入递增计数模式
//
//等待、而 ePWM 导致 ADC 转换、然后导致中断、
//填充结果缓冲区,最终设置 bufferFull
//flag
//
while (!bufferFull);
bufferFull = 0;//清除缓冲区已满标志
//
//停止 ePWM
//
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;//禁用 SOCA
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 3;//冻结计数器
//
//此时,AdcaResults[]包含一系列转换
//从所选通道
//
//
//软件断点,再次点击运行以获取更新的转换
//
asm (" ESTOP0");
}while (1);
}
//
配置 ADC -写入 ADC 配置并为这两
个//都加电 ADC ADC A 和 ADC B
//
void ConfigureADC (void)
{
EALLOW;
//
//写入配置
//
AdcaRegs.ADCCTL2.bit.prescale = 6;//将 ADCCLK 分频器设置为/4
AdcSetMode (ADC_ADCA、ADC_resolution_12位、ADC_SIGNALMODE_SINGLE);
//
//将脉冲位置设置为晚期
//
AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS=1;
//
//为 ADC 加电
//
AdcaRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1;
//
//延迟1ms 以允许 ADC 加电时间
//
DELAY_US (1000);
EDIS;
}
//
// ConfigureEPWM -配置 ePWM SOC 和比较值
//
void ConfigureEPWM (void)
{
EALLOW;
//假设 ePWM 时钟已启用
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;//禁用组上的 SOC
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;//在递增计数时选择 SOC
EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1; //在发生第一个事件时生成脉冲
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 142; //将比较 A 值设置为2048个计数
EPwm1Regs.TBPRD = 248; //将周期设置为4096个计数
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 3; //冻结计数器
EDIS;
}
//
SetupADCepwm - Setup ADC ePWM acquisition window
//
void SetupADCepwm (uint16 channel)
{
uint16 acqps;
//
//根据分辨率确定最小采集窗口(在 SYSCLKS 中)
//
if (adc_resolution_12bit = AdcaRegs.ADCCTL2.bit.resolution)
{
acqps = 14;//75ns
}
否则、//分辨率为16位
{
acqps = 63;//320ns
}
//
//选择要转换的通道和转换结束标志
//
EALLOW;
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC0将转换引脚 A0
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = acqps;//采样窗口为100个 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5;// ePWM1 SOCA/C 上的触发
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 0;// SOC0结束将设置 INT1标志
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;//启用 INT1标志
AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//确保 INT1标志被清除
EDIS;
}
//
// adca1_ISR -在 ISR 中读取 ADC 缓冲
区//
中断 void adca1_ISR (void)
{
AdcaResults[resultsIndex]= AdcaResultRegs.ADCRESULT0;
normalized_array[resultsIndex]=(2.0*AdcaResults[resultsIndex])/4095.0)-1.0;//我只想在有一个外部中断时触发这个代码
Result[resultsIndex]=corr();
结果索引++;
bufferIndex++;
if (results_buffer_size <= resultIndex && bufferIndex <= results_buffer_size)
{
resultsIndex = 0;
bufferFull = 1;
bufferIndex = 0;
}
AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;//清除 INT1标志
PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group1;
}
如果有人能给我一些关于如何处理它的建议、那将会非常有帮助。
谢谢你。
此致、
圣阿斯