This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如果选择了未分配的输入、则为 ADCRESULTx 值

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674580/tms320f28377d-adcresultx-values-if-a-non-assigned-input-was-selected

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我们知道、未分配多个 ADC 输入通道。

那么、如果选择了未分配的输入、您能否告诉我预期的 ADCRESULTx 值?

我认为它们没有定义、但 当我的客户在 PTP 封装中尝试 ch-B5和-C6时、结果始终为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    您将从这些通道获得一些结果。 结果不保证为0或任何其他值、甚至不保证为可重复采样或器件到器件。

    对这些内部未连接的通道进行采样不会造成任何损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devin、
    非常感谢您的明确答复和补充意见。