This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:我无法在编译器列表中选择编译器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668456/tms320f28335-i-couldn-t-select-the-compiler-in-the-compiler-list

器件型号:TMS320F28335

尊敬的团队:

我的问题是我无法在编译器列表中选择编译器、但我下载了所有编译器
我遵循的步骤是
  • 选择“Windows->Preferences...”
  • 展开左窗格中的'Code Composer Studio'节点
  • 展开左窗格中的"Build"节点
  • 选择下面的“编译器”节点。
但我在"工具发现路径"选项卡下的"发现的工具选项卡"中看不到任何编译器名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能发布该页面的屏幕截图吗? 您使用的是哪种操作系统?

    我的下一个可以在窗口上正常工作、这可能会帮助您:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时帮助。

    在此、我随附了我的 CCS (编译器部分)屏幕截图、以了解您的顾虑并从您的角度寻找解决方案。

    我使用的操作系统是 Windows 8.1 Pro 64位操作系统。

    我的 CCS v7中没有 C2000 Launchpad 或 F28335 LaunchPad。 我还随附了您关注的屏幕截图。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供屏幕截图。 我怀疑 CCS 是否正确安装了 C2000器件支持。

    您能否转至 CCS 菜单-Help -> About Code Composer Studio and Installation Details -> Installed Software 选项卡。

    请查找我的屏幕截图(使用 CCS7.x) 以供参考(如果您的 CCS 端有类似的条目、请发布)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudharsanan:

    在此、我附上 CCS 中已安装软件选项卡的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sudharsanan:

    期待您的回复

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 KK。

    很抱歉耽误你的时间。 我要将其移至可能能够更好地支持此查询的 CCS 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KK、

    如果 CCS 安装成功(通过查看安装历史记录似乎就是这样)、很奇怪编译器工具未列在"发现的工具"下。 您能否首先确认编译器工具是否实际安装在 C:\ti\ccsv7\tools\compiler 目录中?

    自安装以来、您是否尝试重新启动 CCS? 如果这不起作用、您是否会介意重新安装? 您甚至可以将当前安装保持原样(如果需要、稍后删除)、然后在其他目录中重试安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确认编译器工具实际上安装在 C:\ti\ccsv7\tools\compiler 目录中。

    附加信息:
    我还重新安装了它、但仍然存在相同的问题、因此我怀疑它可能是因为64位操作系统。 请告诉我是否应该为 CCS 尝试32位操作系统? 还是在所有操作系统(32位、64位)中都能正常工作?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也有类似的问题。 我在 GIT 有一个项目、在不同的时间在不同的 PC 上工作。 在一台 PC 上、我有 CCS7.2和 C/C++编译器 V16。 另一个- CCS7.4和编译器 v18.1。 我使用编译器 v16创建了项目并上传到远程服务器。 在另一台 PC 上、我拉动了该项目、将设置更改为编译器 v18。 而不是在服务器上推送更改。 在第一台 PC 上、我再次拉取了项目、但无法构建、因为该 PC 上未安装编译器 v18.1。 我已经安装了编译器、但无法在属性中选择它。

    重新安装 CCS 已帮助=)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aartis:

    期待您的回复

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="K.K">我也重新安装了它,但同样存在问题,因此我怀疑它可能是因为64位操作系统。 请告诉我是否应该为 CCS 尝试32位操作系统? 还是在所有操作系统(32位、64位)中都能正常工作?

    CCS 应该能够在64位 Windows 操作系统上正常运行(事实上、TI 的大多数客户和人员都在64位操作系统环境中使用它)、因此这不是问题。 在您的特定环境中、必须有其他会导致问题的东西、但我无法判断可能会是什么、尤其是因为似乎安装完成了、编译器工具也已正确安装。  

    当您从菜单 Project->New CCS Project 创建一个新的 CCS 项目并选择 F28335器件时、它是否默认为编译器版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K.K、

    我只是想检查一下您是否能够解决此问题。 如果您能够创建新项目和/或使用 CCS 是构建项目的任何方式、您会很感兴趣。