This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027:BOOST-DAC8568兼容吗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674389/launchxl-f28027-is-boost-dac8568-compatible

器件型号:LAUNCHXL-F28027
主题中讨论的其他器件:BOOST-DAC8568

大家好、

 BOOST-DAC8568是否与 LAUNCHXL-F28027兼容?

谢谢、

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿卜杜勒

    我们尚未进行任何正式调查、以查看这两个试剂盒是否兼容。 引脚排列不兼容您可以使用跳线将电路板连接在一起、因为所需的唯一信号是一些 GPIO 和 SPI。