This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:使用 DMA 将数据从闪存传输到 DAC

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674300/launchxl-f28377s-transfer-data-from-flash-to-dac-using-dma

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

您好!

我有相当大的数据块、我需要将这些数据流式传输到用作函数发生器的 DAC。 为了节省 RAM 和 CPU 时间、我已将数据加载到闪存中、并且我希望使用 DMA 来传输它。

如果数据源位于 RAM 上、系统工作正常、但当我使用闪存时、我的 DMA 通道似乎停止。

DMA 是否有可能不能访问闪存上的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    DMA 不能访问闪存、因此这将不起作用。 您需要在 RAM 中有数据才能通过 DMA 进行传输。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我想我必须重新思考我的解决方案。