This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305EVM

Guru**** 2538180 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE, BOOSTXL-DRV8305EVM, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701698/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-and-boostxl-drv8305evm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREC2000WAREBOOSTXL-DRV8305EVMcontrolSUITESFRA

大家好、我有一个带有 BOOSTXL-DRV8305EVM BoosterPack 的 LAUNCHXL-F28379D 板。 我对电机控制比较陌生、我想了解如何连接这两个器件来控制电机。 我尝试使用 motorware 中包含的教程、但发现 motorware (版本1.1.0.18)不支持此电路板。 我有几个 C2000ware 中包含的示例可以正常工作、但没有一个与 BoosterPack 连接。 对于如何开始学习如何使用这些器件以及如何利用这些器件、我有些不明白。  我们非常感谢您提供任何有关电机控制的帮助或示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了添加、我最终想转到 Simulink 进行开发。 我不知道这是否是一条更容易发展的道路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果已经安装了 controlSUITE、您应该在下面的位置找到一些有用的信息。
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA
    Simulink 是一个很好的工具、但目前我们没有直接的支持示例。 您可能可以在 Matlab 站点中查看有关您的硬件组合的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以使用 MathWorks Support for C2000对您的硬件进行编程。 更多信息、请访问 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    此工作流程需要 Simulink 和 Embedded Coder、还需要下载免费的支持包。  

    在支持包中、我们包括 一个永磁同步电机磁场定向控制示例、我们有一个使用 F28379D LP + BOOSTXL-8305的此示例变体

    谢谢、

    -Brian