This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:如何获取 C28x 通信驱动程序库?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SPRC097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674057/tms320f2812-how-can-i-get-the-c28x-communications-driver-library

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:SPRC097

如何获取 C28x 通信驱动程序库?

谁可以帮助我获取库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从以下位置下载器件的外设头文件和示例文件: http://www.ti.com/tool/SPRC097

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我已经有了这些文件。
    实际上,我需要此通信驱动程序库来了解如何通过 SPI 与 EEPROM 进行通信。
    在 sprc097中、SPI exmple 太简单、无法学习。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 很酷。 因此、您必须在该 SPI 示例的基础上进行构建。 没有任何特定的 SPI 驱动程序库。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如何在 SPRC183中获取文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不可用的、让我们等待 TI 人对其可用性发表评论。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 www.ti.com/.../sprc183
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、这正是我想要的