This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:InstaSpin FOC - SVM 调制问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701606/drv8301-69m-kit-instaspin-foc---svm-modulation-questions

器件型号:DRV8301-69M-KIT

您好!

我希望我能够在"Advanced":Field Control & Modal"下的 InstaSpin FOC GUI 中获得一些有关 SVM 调制选项卡的说明。 它默认设置为1.15。 我对 SVM 只有粗略的了解、所以有人能解释将占空比设置为1.00 (完美正弦)还是1.33 (最大梯形)之间的区别吗?  

 从这篇文章中看到、代码中使用的电流技术不会因正弦调制而降低开关损耗、但有一种技术可以在120deg 下保持一相低电平、并将开关损耗降低33%。 通过更改 SVM 调制设置、是否可以使用 InstaSpin FOC GUI 轻松实现此功能? 我们非常感谢您的任何建议。  

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.对于可能的最大输出电压、SVPWM 可以将线性区域增加1.1547倍(2/SQRT (2))。 InstaSPIN-FOC 中的1.0、1.15和1.33用于过调制、这意味着施加到基波电压的基波电压比。 如果您在低侧使用分流电阻器进行电流感应、则必须应用电流重构方案作为 InstaSPIN-FOC EVM 套件。

    不能通过 GUI 执行此操作、必须更改 SVGEN 代码以支持这种调制方法、这种调制方法通常将5段 SVM 命名为非连续 PWM (DPWM)。 您可能会在 IEEE 或其他网站中找到许多有关此问题的文章。