This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:X1和 X2引脚的默认状态

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672945/tms320f28035-default-state-of-x1-and-x2-pin

器件型号:TMS320F28035

您好、香榭丽舍

如果 F28035闪存全部被擦除并且没有使用任何代码进行编程、外部振荡器被连接在 X1和 X2引脚上、上电后 X1引脚和 X2引脚上的波形会怎样?

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我不理解您的问题。

    上电后 X1引脚和 X2引脚上的波形如何? ——请您解释/重述您的问题吗?

    此致、
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sudharsanan、

    我是说、如果使用示波器探针单独测试 X1引脚和 X2引脚、将测量哪些波形? 谢谢!

    此致、
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是要将示波器探头连接到 X1和 X2并在示波器中看到波形、还是要将 X1与 GND 进行比较并在示波器中看到波形、并对 X2和 GND 执行相同的操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、X1至 GND 波形和 X2至 GND 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Linda、

               在该器件上、晶体振荡器在上电时不会关闭。 您只会在这些引脚(晶体频率下)看到正弦波。 X2将是 X1的补码。  我刚刚测量了引脚上的信号、这就是我看到的。

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、

    感谢您的回答。 我还有两个与您所做的测试相关的问题。
    1-我们可以在示波器屏幕上看到两个通道波形,但第三个波形是方波? 我有这个问题、因为屏幕上只有两个通道编号。
    2-您是否可以显示这两个通道的差异?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前使用过 CAN 总线调试示波器、并打开了总线显示选项。 我在捕获 X1/X2波形时没有将其关闭。 您可以忽略该方波。

    我不理解您的 Q2 ("这两个通道的差异")。 我捕获的波形类似于逆变器的 I/p 和 o/p 上的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。

    Q2--->我想在屏幕上看到波形 X1-X2,并找到该波形与时钟的预期方波相似的程度。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经可以在我之前发布的示波器屏幕图片中看到 X1/X2波形。

     

    晶体振荡器是一个模拟外设。 您将不会在这里看到方波。 您只会看到类似于正弦波的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    谢谢你。