This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:TMS320F28027F

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, DRV8301, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674140/tms320f28027f-tms320f28027f

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件: DRV8301DRV8323

您好、TI、  

 

项目要素:

Lab4 FOC

TMS320F28027F 构建在定制板上。

应用程序适用于电动自行车

-扭矩值由电位计控制

我正在使用许多电机、每个电机都必须进行测试和调优、我多次将电源板上的 FET 被排除的问题相位。

我的问题是、是否有办法通过在控制器电机相位和电机本身之间连接保护电路来保护我的 FET? 如下所示。 我在软件中能够做的唯一事情是 FET 驱动器的死区时间。 任何帮助或建议都将非常好

谢谢、

Kamal

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的硬件板上使用了什么 MOSFET 栅极驱动器? 您的项目中采样了多少电流?
    您可以使用1/6比较器添加过流保护电路、并将该信号从比较器的输出连接到 F28027F 的 TZ 引脚。 设置跳闸区域功能以关闭 PWM 输出。
    如果您有直流电流感应分流电阻器、则只需要1个比较器;如果您使用三相电流感应分流电阻器、则需要6个比较器。
    某些栅极驱动器具有过流保护功能、如果存在过流、将关闭 PWM 输出并向 F28027F 发送信号、例如 DRV8301、DRV8323。 两者的数据表可在 TI 网站上找到、您或许可以使用任一种栅极驱动器、更容易实现所需的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Yanming