请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 大家好,
我们发现 引脚42-43 与 用作 I2C ( SDAA/SCLA)的引脚32-33之间存在差异。
使用相同的硬件 ( 4K7上拉@ 3.3V )和相同的软件 (设置400kHz ) ,我们可以看到 :
案例1 -->引脚32-33A 400kHz
在案例2 -->(引脚42-43)时 ,我们看到385KHz
如果 我们将上拉电阻器的值设置为1 K, 则表明两 种情况下的频率均为400kHz。
是否有任何转换速率,还有什么要设置的?
谢谢你
此致
卡洛