This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110调试探针中存在内置隔离电路

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673978/tmdsemu110-u-presence-of-built-in-isolation-circuit-in-xds110-debug-probe

器件型号:TMDSEMU110-U

大家好、

我正在使用 F28379S 开发定制板、并计划使用 XDS110调试探针。 我想知道 XDS110 (TMDSEMU110)仓体是否包含用于 JTAG 信号的内置电气隔离电路、或者包含目标器件的定制电路板是否实现了隔离电路? XDS110的数据表和产品信息文档未指示 XDS110中是否存在内置隔离电路。

谢谢、

Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    答案是肯定的。 ISO7240C 是用于数字隔离的 IC 之一。

    此致、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hossein,

    您参考的是 F28069 Launchpad 原理图。 是的、有2个隔离芯片 ISO7240和 ISO7231、在为 FTDI FT2232H IC 生成的电源和为069 Launchpad 板上的其他板载外设(包括微控制器)供电时生成的3.3V 电源之间提供隔离。 此外、我相信该 LaunchPad 使用 XDS100v2。

    我在这里的问题略有不同。 我计划使用 XDS110 POD (www.ti.com/.../TMDSEMU110-U) 、并想知道该 POD 中是否存在某种形式的隔离、以便为定制微控制器电路板设计保护主机计算机和目标微控制器?

    谢谢、
    Aravind
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    TMDSEMU110-U 调试器上没有隔离。

    对于定制电路板、如果需要在隔离环境中进行实时调试、您可以将 Hossein 引用的隔离电路视为添加隔离的参考。 您可以创建隔离适配器、或将隔离放置在应用板上。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mark!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您参阅我的帖子。
    此致