This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669284/ccs-tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我正在使用 TMS320f28075控制器。 我正在使用 ADCIN14和 ADCIN15作为 ADC 通道来进行电压测量、我已经将 ADC 初始化为折页。

AdcaRegs.ADCSOC7CTL.bit.TRIGSEL = 5;// ePWM1 SOCA/C 上的触发
AdcaRegs.ADCSOC7CTL.bit.CHSEL = 14;// SOC7将转换14  
AdcaRegs.ADCSOC7CTL.bit.ACQPS = TRACKPS;//将采样窗口设置为 ACQPS+1 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC0 = 0;//中断不会触发转换开始

AdcaRegs.ADCSOC8CTL.bit.TRIGSEL = 5;// ePWM1 SOCA/C 上的触发
AdcaRegs.ADCSOC8CTL.bit.CHSEL = 15;// SOC8将转换15  
AdcaRegs.ADCSOC8CTL.bit.ACQPS = TRACKPS;//将采样窗口设置为 ACQPS+1 SYSCLK 周期
AdcaRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC0 = 0;//中断不会触发转换开始

是这样吗?

我在 ADC 输入端施加了1.5V 电压。 但我没有得到相同的 ADC 计数。

谢谢、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我看不到您发布的软件有什么问题。  

    ADCA 的 Result7和 Result8是使用某个非零值填充还是完全不填充?

    是否确定发生了 ePWM 事件?

    如果您在 ADC-A 上使用不同的通道、这是否起作用? 不同的 SOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    我一段时间没有听到您的声音。 我将假定您能够解决您的问题。 如果没有、请随意回复此主题或启动新主题。