This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:从 Get 引导模式引导

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701276/tms320f28379s-boot-from-get-boot-mode

器件型号:TMS320F28379S

您好,

在 TRM 中、有一个类似如下的阶段:  

此外、在 BOOTCTRL 寄存器中、可以使用与 GET 引导一同使用的默认引导模式
更改了。

这实际上意味着什么?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Furkan、

    默认情况下、如果引导模式引脚(GPIO72/GPIO84)值为1/1、则器件选择"Get Mode"并相应地引导器件。 如果用户希望 ROM 代码将值1/1解码为某些其他引导模式(而不是"获取模式")、请参阅"表3-7。 获取 CPU1"中的模式解码以了解有关不同选项的详细信息)、然后他们可以配置 BOOTCTRL 位置的位15:8并对其进行更改。 (例如、如果您使用值0x7配置此值、则1/1将被解码为"CAN Boot 0"。 希望这一点很清楚。

    请注意、在 OTP 中配置 BOOTCTRL 位置之前、应始终使用仿真启动方法尝试此操作。

    此致、
    Vivek Singh