Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
有一些引导选择模式。 例如,如果 GPIO72=1和 GPIO84=1,则模式将是 Get/Flash 模式。 我可以为 CAN 配置这些引脚吗? 即如何为 CAN 固定引脚自定义这些引脚? 您是否想共享有关 CAN 通信和 CAN 引导加载程序的一些文档或源? 感谢你的帮助。
此致。
Furkan Yumbul