This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C2000Ware 1.00.05发布日期

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699174/ccs-tms320f28377s-c2000ware-1-00-05-release-date

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在寻找不包含已弃用 USB 调用的 C2000Ware 版本。 对我一段时间前发表的一篇文章的答复是,计划在6月发布。 是否有特定日期? 如果没有,是否仍计划在6月进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、计划在6月的最后一周进行。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下一个版本中将进行哪些更改?

    是否仅更改为不再使用已弃用的 USB 呼叫?

    是否有办法识别这些变化? 文件的差异是否是最好的方法?

    谢谢、

    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、这些文件将保持不变、但会移动到 device_support\f2837xs\common\source 中更合适但未被弃用的位置

    发行说明将详细介绍在何处查找新位置。 您还可以导入其中一个 USB 示例并检查文件的链接位置。

    惠特尼