This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28027:DRV8305:用于转子角度识别的 InstaSPIN

Guru**** 2941090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701253/compiler-tms320f28027-drv8305-instaspin-for-rotor-angle-identification

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:TI C/C++编译器

我注意到电机在某些转子角度启动时出现了间滞、而在其他转子角度启动时则非常平稳。 我在使用实验3、5和10时看到了这一点。

是否有办法使用观察窗口来识别转子角度、在该窗口中、转子在启动期间的旋转平滑?

如何将该角度保存为用户参数、以避免在启动期间转子发生转子扭矩?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 InstaSPIN 用户指南(SPRUHJ1G)的第14节、通过启用偏移重校准、启用定子 Rs 重校准、禁用强制角或调整速度控制器来提高启动性能。 但是、由于无传感器 InstaSPIN-FOC 没有转子初始位置、很难在启动期间完全消除转子的 stuting。