请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 controlSUITE、 LAUNCHXL-F28379D
团队、
对于 F2837xS 和 F28004x:
ADC:
-片上 ADC 是否能够支持差分信号的至少1通道/12位/1MSPS 采样?
-如果不能、您可以列出所有支持此功能的 F28x 衍生产品?
CLA:
- F28x 系列的 CLA 能否直接访问 ADC 和 DAC?
-我们是否有关于如何在 CLA 和 C28x 之间对软件进行分区的指南?
SW 方面:
我假设 C2000ware 将是所有 F28x 器件中使用的软件。 对吧?
我们计划何时为 F2837x 器件系列提供 C2000Ware?
在使用 F2837xS 和 F28004x 系列时、您有何建议来保持代码兼容性?
HW 设计:
我们是否提供原理图和 PCB 指南?
我们是否共享了不同开发板(launchpad、等)的电子设计文件?
我们是否有采用 Altium 格式的不同开发板(launchpad、...等)的任何电子设计文件?
提前感谢、
Anthony