请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
使用实验板上的 ADC 组件、我发现在单端模式下、ADC-A 的输入范围为0至3V。 我将 ADC-D 配置为在差分模式下测量信号、并且在经历了大量的头部刮擦后发现输入电压范围现在为+/-3V。 那么、在单端模式下、ADC 看起来是单极的、而在差分模式下、它是双极的吗? 我在任何描述这一点的文献中找不到任何内容、但我的器件正以这种方式工作。
1、这是正确的吗?
2.使用差分输入作为单极时、是否有方法配置 ADC?
BTW:ADC 工作得很好!
John