This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TI-PLC-G3-CENELEC-SN:afe031、TMS320F28375S

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673414/linux-ti-plc-g3-cenelec-sn-afe031-tms320f28375s

器件型号:TI-PLC-G3-CENELEC-SN

工具/软件:Linux

已根据 Discovery.request 命令更改协调器地址。 为什么?

我正在开发 G3 PLC 服务节点。 我使用的 DC 的协调器地址为0x0000。 2天前、服务节点无法加入 DC。 因为 Discovery.quets 响应已更改。 因此、协调器地址已更改。  新地址值0x00BA。 我想知道为什么这个地址改变了?

连接成功时、discovery.request 响应日志记录: 12001200DE930000000001000284557400000000

在连接失败时、会发现请求响应日志记录:12001200DE93000000000100021C5574BA000D00

我正在等你的重放。 感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Melih、
    我将在论坛之外与您联系。

    此致、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我仍在等待您的回答。  

    此致、