主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 TMDSECATCNCD379D
你(们)好
适用于 ET1100+TMS320F2837x EtherCAT 解决方案的 TI 参考设计如下所示。
http://www.ti.com/tool/TIDM-DELFINO-ETHERCAT?keyMatch=ETHERCAT&tisearch=Search--Everything
当前演示代码使用 EMIF2与 ET1100配合使用、
引脚连接映射为 FLOW、GPIO136中断在代码中配置、但 GPIO93、GPIO94、GPIO89、GPIO90在演示中没有初始化代码
代码、我想知道当这些 MCU 引脚与 ET1100连接时、为什么我们不需要设置这些引脚。
EMIF2 GPIO 引脚设置的//function
void setup_emif2_pinmux_async_16bit (UINT16 CPU_SEL)
{
uint16 i;
(i=96;i<=121;i++)
{
GPIO_SetupPinMux (I、CPU_SEL、3);
}
(i=53;i<=68;i++)
{
GPIO_SetupPinMux (I、CPU_SEL、3);
}
//为数据引脚设置异步模式
(i=53;i<=68;i++)
{
GPIO_SetupPinOptions (I、0、0x31);
}
}