This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:CP 2200 - Silicon Labs ADDON

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701101/drv8301-hc-c2-kit-cp-2200---silicon-labs-addon

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

您好!

   IM 使用 C2000微控制器- DRV 8301-HC-C2套件、对于我的应用、我必须使用以太网控制器将此套件连接到 PC。 在我们的实验中、我们有 CP2200以太网控制器。 是否可以将微控制器单元连接到此 CP2200以太网单芯片控制器。 如果是、您可以在这方面提供一些帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以这样做。 如果您在 PC 上下载并安装 C2000 controlSUITE、您可以在 controlSUITE 中找到以下文件夹中的参考设计和相关文档。 该基准使用 ET1100和 DP83822作为以太网扩展接口。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSECATCND379D_V1.0