This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 TMS320F28835对逆变器进行闭环控制(频率是基准频率的一半)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700195/tms320f28335-closed-loop-control-of-inverter-by-using-tms320f28835-frequency-is-being-half-in-comparison-to-reference-frequency

器件型号:TMS320F28335

大家好、

情况紧急。

我是 Gaurav、

我正在尝试使用 PI 和 PR 控制器来实现单相 SPWM 逆变器的闭环电流控制。 我使用 DSP 套件 TMS320F28335和 Matlab 2016来实现相同的功能。 我获取 Matlab 内部的基准电流信号。 要获得50Hz 的输出电流、我必须为基准 电流信号提供100Hz 的频率。 因此、与 基准 信号相比、我将在输出端子处获得半频率。 尽管 PI 控制器工作正常、并且正在跟踪 基准 电流值。 我不理解、为什么会发生这种情况?

我将在这篇文章中附上 Matlab 模型的图片。   

请帮帮我。  

提前感谢  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、  

    我不熟悉 MATLAB、您可能能够从 MATLAB 本身获得更好的支持、因为您正在使用它们的工具来生成代码、这是一个代码生成问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、

    请  直接联系 MathWorks 技术支持。  他们将需要一份模型副本进行审阅。

    谢谢、

    -Brian