This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:Launchxl-f280049c 提到了新的三相 Booster Pack?

Guru**** 2750805 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700890/tms320f280049c-launchxl-f280049c-mentions-new-3-phase-booster-pack

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CBOOSTXL-DRV8320RSC2000WARE

您好!

我一直在关注新的 f280049c LaunchPad、真的想用 inaspin 代码亲自动手操作、当地代表正在进行预览。

我注意 到、在新的 launchxl-f280049c 产品页面上、它提到了一个新的三相 Booster Pack。

您是否能够提供有关器件型号和工作电压/电流范围的一些信息?

我打算使用 DRV8323RS

http://www.ti.com/tool/launchxl-f280049c 

全新三相电机控制 BoosterPack 即将推出"

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    LaunchPad 将在有货时立即推出:7月/8月

    BoosterPack 为 BOOSTXL-DRV8320RS (或 BOOSTXL-DRV8320RSEVM),计划于10月推出。  这具有以下硬件规格:

    //! \brief 定义了标称直流总线电压 V
    //!
    #define USER_NOMINAL_DC_BUS_VOLTGE_V        ((float_t)(48.0))


    //! \brief 定义 AD 转换器的最大电压
    //!
    #define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V        ((float_t)(57.528))        // AD 转换器的满量程电压、而不是电流电压


    //! \brief 定义 AD 转换器上的最大电流
    //!
    #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A        ((float_t)(42.856))         //高压电机控制套件

    //! \brief 定义模拟电压滤波器极点位置、Hz
    //!
    #define USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz          (((float_t)(338.357))

    对于软件(C2000Ware MotorControl SDK) 、它尚未最终确定:大约在10月中旬至12月底之间