This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:具有可变频率的 PWM

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701130/tms320f28379d-pwm-with-variable-frequency

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在寻找一个包含具有可变占空比的 PWM 的 TI 示例、我应该使用哪个示例?

ePWM 滑块或 HRPWM 占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于该器件、我建议查看示例"ePWM_updown_AQ_cpu01"。 如果在默认位置安装了 C2000Ware、则位于:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\epwm_updown_AQ

    只需指出、改变占空比不会改变 PWM 频率。 我只提到这一点是因为帖子的标题。

    此致、

    Richard