This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSSOLARPEXPKIT:TMDSSOLARPEXPKIT

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698189/compiler-tmdssolarpexpkit-tmdssolarpexpkit

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用器件型号为:(TMDSSOLARPEXPKIT)的 C2000德州仪器(TI)太阳能学习套件(R5)从事太阳能 PV 面板工作。  我需要使用内置面板仿真器(这是我的太阳能 PV 系统和我的笔记本电脑之间的接口)、代码才能通过 Explorer 套件在我的笔记本电脑上获取数据。 请给我提供代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PV 仿真器代码就在这里

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\SolarExplorer_v1.1\SolarExplorer_PVEmulator_F2802x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 C2000 TMDSSOLARPEXPKIT、我需要将其与50W 太阳能电池板配合使用来模拟底纹和 MPPT。 我需要有关如何进行此操作的指南、以便将结果记录到我的笔记本电脑上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdul、

    您可以参阅文件夹本身中提供的文档和指南。 您可以在此处找到硬件指南:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\SolarExplorer_v1.1\~文档

    [引用 user="Abdulkarim Nasir"]我需要将其与50W 太阳能电池板配合使用以模拟底纹和 MPPT。 [/报价]

    根据您的上述要求、最适合的应用是充电控制器:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\SolarExplorer_v1.1\SolarExplorer_PVBattChg_F2803x\~文档

    [引用 user="Abdulkarim Nasir"]我需要一个有关如何执行此操作的指南,以便将结果记录到我的笔记本电脑上

    您可以实施 SCI 传输例程、将感兴趣的参数突发输出到 PC。

    此致、

    Gautam