Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D
您好!
我已经使用#LAUNCHXL-F28379D LaunchPad 一段时间了、我想构建自己的定制板。 我的问题与 JTAG 编程器有关。
首先、我注意到推荐的 JTAG 编程器是 XDS100V2、但现在市场上似乎有一个最新版本的 XDS110、目前建议使用哪一个?
其次、我想使用 JTAG 编程器通过 UART 或 USB 与 PC 进行通信并将数据发送到 PC、并为我的电路供电? 当前可用的任何 JTAG 编程器中是否支持此功能? 你能推荐我一个吗?
第三、您是否建议在定制板上提供内置编程器? (我在此处尝试查看 XDS100V2的设计文件(processors.wiki.ti.com/.../XDS100)、但它已过期。 是否可以获得最新的设计文件?
最后、是否可以使用 LAUNCHXL-F28379D 上的 JTAG 编程器对其他外部微控制器进行编程?
Mahlet