This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:DRV8302-HC-C2-KIT 兼容性

Guru**** 2774225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700782/tmdscncd28069miso-drv8302-hc-c2-kit-compatibility

器件型号:TMDSCNCD28069MISO
主题中讨论的其他器件: DRV8301

您好!

我想知道 DRV8302-HC-C2-KIT 是否与控制卡 TMDSCNCD28069MISO 兼容。 如果是、我是否能够在 该套件中使用 InstaSPIN-FOC 技术?

根据下表、InstaSPIN 技术似乎仅适用于 DRV8301。

谢谢、

Lucía μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您将 instaSPIN 与 TMDSCNCD28069MISO controlCARD 配合使用、则可以在此套件上实施 instaSPIN。