大家好、GPIO 端口 E 的时钟源看起来与端口 A、B 和 C 不同。在 spruh22h 的376页中、描述了这一点
默认情况 下、GPIO 端口 A、B 和 C 仅与 SYSCLKOUT 同步、GPIO 端口 E 与模拟子系统时钟同步。
但是在第409页、当给出 GPIOEQSEL1寄存器的描述时、描述如下:
00只与 SYSCLKOUT 同步。 对外设和 GPIO 引脚都有效。
01使用3个样本进行鉴定。 对于配置为 GPIO 或外设功能的引脚有效。 采样之间的时间在 GPECTRL 寄存器中指定。
那么、关于端口 E 时钟、我应该提到哪一个? 如果 GPIO 端口 E 与模拟子系统 时钟同步、 则剂量意味着 GPIO 端口 E 的时钟不应超过37.5MHz 的最大频率? 谢谢!