This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28234:C2000Ware

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697556/ccs-tms320f28234-c2000ware

器件型号:TMS320F28234
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28334

工具/软件:Code Composer Studio

Sal 和 John、您好!

我通过安装 C2000Ware 尝试了您的建议,在安装后,我尝试打开它显示弹出窗口并显示此消息“! 您当前安装了最新的 C2000Ware 版本:1.00.04.00'。 如果我单击"确定"、则表示窗口消失、并且没有显示任何内容、出现了什么错误、如何继续、正在共享屏幕快照、请查找附件

IAM 正在等待您的回复  

此致

江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之后、如何使用 PC 上的 USB UART 电缆将.out 文件刷写到 TMS320F28334控制器中

    谢谢、此致
    冈加拉罗 G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已安装 C2000Ware。

    要使用串行闪存编程器、请参阅 :www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    串行闪存编程器位于此处:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer

    SCI 内核位于此处: C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\device_support\F2833x\examples\F28335_flash_kernel

    此致、
    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、您要求我通过 CCS 打开并运行.out 文件、将其放置在该位置 或者我尝试通过转到该路径并尝试运行串行闪存 programr.exe,窗口将消失并 没有显示任何内容、因此如何使用中的 USB UART 电缆将.out 文件刷写到 TMS320F28334控制器中 PC

    正在等待您的回复

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    作为解决方案、有许多 E2E 线程指向串行闪存编程器。 应用报告旨在帮助您快速入门。 请阅读应用报告并浏览 E2E 论坛以获取更多帮助。

    如果您有具体问题、请在此处发布。 本应用报告旨在帮助您使用该工具/示例。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    我能否将.out 文件放在以下 CCS 位置 C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\utilities\fash_programmers\serial_flash_programmer 中并运行..? 以便我的控制器将刷写代码

    谢谢此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 您需要将.out 转换为十六进制文件、如应用报告和示例所示。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将转换为十六进制文件并将其放置在以下位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\utilities\f闪 存编程器\serial_flash_programmer,然后我需要在顶部窗口中选择闪存选项以刷写到控制器中?? 我已经创建了 python GUI 如何将这个.out 文件从 python GUI 和闪存导入控制器中、共享 python GUI 代码的用户请找到它、如果我们打开那个.py 文件、它将自动要求我们要插入的文件位置

    谢谢此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解了如何使用串行闪存编程器和 hex2000实用程序将.out 转换为 hex 文件?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    这是一个很长一段时间的博客、我已经解决了这个问题、并通知您、我可以使用 C2000Ware 闪存到控制器中、

    我已将此命令提示符与 My python GUI 相连接,它现在工作正常。

    我想将"C2000Ware"安装包嵌入/附加为 zip 文件、该安装包应该可以在没有安装文件的情况下工作。  

    请建议

    IAM 正在等待您的回复

    此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您在这里要问什么... 要在何处嵌入/附加 C2000Ware 安装包? 不会将 C2000Ware 下载到器件中。

    此致、
    SAL