This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:启动时出现红色 LED 错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673959/tms320f28069m-upon-start-up-red-led-error

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARECCStudio

我们在 TI 销售的高电压套件中使用 C2000微控制器。 我们已经安装了运行套件所需的所有软件(Code Composer、GUI Composer、Motorware 等)。 我们已将一个15VDC 电源连接到套件、并将一个微型 USB 连接到 controlCARD。 最初、我们使用了该设置并从 GUI 获得了结果。 我们在一个晚上将系统连接到计算机、当我们第二天返回开始工作时、我们的套件无法连接到计算机。 初始化时、我们收到以下错误消息:

sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

我们还注意到 controlCARD 在卡的最右侧有两个 LED。 卡这一侧的一列中有三个 LED。 中央 LED 呈红色闪烁、底部 LED 呈绿色闪烁。 这表示存在错误。  

此误差意味着什么? 问题是与软件还是硬件相关? 如何解决此错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您能否参阅以下链接检查 Windows 的 XDS100驱动程序?
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    2.您可能会发现一个与以下链接类似的问题
    e2e.ti.com/.../600719

    请在 motorware 文件夹中检查 HVKIT 上某些开关的设置、如"GUI 快速入门指南"所示。
    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\hvkits_8312s_8301s\instaspin_foc