This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:安全手册问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699687/tms320f28377d-safety-manual-question

器件型号:TMS320F28377D

晚上好。

我的问题与安全手册的修订有关  

您是否碰巧在手册中有更新的更改列表、或者是否能够为我提供未修改的版本以便我可以创建一个更改列表? 修订后的文档链接到多个修订、但不会进一步详述这些修订。 感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的关注。 您参考的版本是安全手册的最新版本。 您能否指出您参考的"文档链接"的一些示例? 文档的订单版本不需要阅读最新版本。 谢谢。

    此致、

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我提到的链接在文件本身中。 我只是希望找到该文档的修订版或较旧版本中的更新内容、以便将其与新版本进行比较。 更充分地了解修订中所做更改的性质。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    安全手册的当前版本是第一个公开发布的版本、反映了最新信息。 之前的版本仅适用于具有 SafeTI NDA 的选定客户。 谢谢。

    韩文