This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:调试探针错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673764/ccs-tms320f28379d-debug-probe-error

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:AFE031

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

 我在使用 MCU-TMS320F28379D 调试硼时遇到问题。 测试时、我试用了 TI 示例器件支持的一些代码 、它们 可以进行调试、没有错误。 但示例代码'boostxl_afe031_f28379d_dacmode' 遇到问题、在 LAUNCHXL-F28379D 中工作正常。  

该错误如下所示:

我从 下面的链接中查看了帮助:

 并发现在成功加载后运行程序时出现错误(按以下步骤查找问题:启动配置、安装、加载代码和调试)。

链接指出此错误、然后我打印屏幕 显示为以下用红线标记的图片:

它表示需要修复应用程序。 但我无法 确定如何解决问题 、因为我使用的代码是 TI 的示例代码、在其他 LAUNCHXL-F28379D 中运行良好。  

此外   、我所做的硬改动不包括  硬件复位 器件、我想问是否由于引脚 XRS_N?中的断开连接而发生错误

有人能给我一些建议吗?

此致、Ditny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您刚才提到的 F28379D 器件的一个简单问题是、您使用的是什么、对吧? 那么为什么选择 F28377D 目标配置文件作为默认配置?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam。

    感谢您的回复。
    图片中显示的代码由其他人编写、而不是 TI 示例代码。 但它面临的问题与示例代码'boostxl_afe031_f28379d_dacmode'相同。 所以我没有再次拍摄屏幕。
    至于图片中显示的代码、我没有修改默认配置。 但我选择的器件的属性是 F28379D、而我选择的启动.ccxml 操作仍然是 F28379D。


    此致、Ditny。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪蒂、

    我对您对 XRSn 悬空或未连接的评论感到担忧。  根据 DS 的这个部分、XRSn 在加电期间保持有效非常重要、这样引导引脚被正确锁存、并且此部件从 XRSn 中进入一个已知的正常状态。  尽管该引脚上有一个弱内部上拉电阻、但如果未驱动该引脚、仍然存在噪声可能破坏引脚状态的风险、从而导致器件进入未定义状态

    本节详细介绍了驱动该引脚的正确电路以及有关上电和热复位的相关要求:

    http://www.ti.com/product/TMS320F28379D/datasheet/reset-timing-sprs8802658#SPRS8802658

    解决此问题后、您可以查看引导模式部分、具体说明了等待引导模式、以确保 MCU 在尝试连接仿真器时处于已知良好状态。

    http://www.ti.com/product/TMS320F28379D/datasheet/boot-rom-and-peripheral-booting-sprs8801514#SPRS8801514

    此致、

    Matthew