This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-2PHILPFC:CCS/TIDM-2PHILPFC

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671135/ccs-tidm-2philpfc-ccs-tidm-2philpfc

器件型号:TIDM-2PHILPFC

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的朋友:

我在测试 TI C2000交错升压 PFC 转换器、遇到了一个问题。 我能够使用构建1和构建2操作电路板、但是当我构建 INCR_BUILD 3时、我收到了8条错误消息、我真的不知道如何解决这些错误。 如果您以前遇到过相同的问题、请给我一些建议。 请找到随附的包含错误消息的字文件。

期待您的回复、soon.e2e.ti.com/.../Error-message.docx

此致、

Yanqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yanqi、

    很遗憾听到您对此解决方案的问题。 您能否在控制台窗口中提供错误的完整输出。 提供的屏幕截图未提供足够的详细信息来开始调试。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanqi、

    您仍有问题吗?

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino

    很抱歉耽误你的回答。 我自己解决了。 我安装了 TI CCS 应用程序、它可以正常工作。 我认为这是因为更新了版本。

    此致、

    Yanqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yanqi、

    很高兴听到您让它正常工作。 感谢您分享您的发现。 如果您对解决方案感到满意、请继续并解决此论坛帖子。 谢谢你。

    此致、
    Ozino