This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试创建 F2808 RTSC 平台时出现错误消息

Guru**** 2619545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700387/error-message-when-trying-to-create-f2808-rtsc-platform

您好!

当尝试在 CCS 中使用 RTSC 和 SYS-BIOS 创建 F2808平台时、我会收到以下弹出错误。  如果有任何帮助解释或帮助解决问题、我们将不胜感激。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    导航至项目属性。 在"常规"选项卡中、单击"产品"选项卡。 为 Target、Platform 列出了哪些选项?

    通常、默认值如下所示:
    目标:devkits.target.Generic
    平台:devkits.platform
    编译配置文件:调试

    如果其中任何一个值不同、请尝试切换到默认值、然后查看这是否可以解决您的问题。 如果不是、请尝试将 XDCtools 版本升级到较新版本。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我最终将此问题重定向到 CCS 论坛、并在其中回答了该问题、但忘记返回并删除此问题。

    e2e.ti.com/.../2581815

    谢谢、
    Robert