This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:eCAN 模块周围的 CAN 邮箱。

Guru**** 2619545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700141/tms320f28379d-can-mailbox-around-ecan-modules

器件型号:TMS320F28379D

您好!

请告诉我以下哪一个图是正确的。

eCANA 和 eCANB 是否具有单独的32邮箱?  我认为是这样、或者他们是否共享同一个32邮箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    器件 TMS320F28379D 具有 DCAN、而不是 eCAN 模块。

    您的问题的答案将是第二个图表。 邮箱是消息 RAM、比 CAN 模块的基址多0x1000U。

    谢谢、此致

    Harshmeet Singh