This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28334:TMS320F28334

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700134/ccs-tms320f28334-tms320f28334

器件型号:TMS320F28334
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我已连接此命令提示符 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer>serial_flash_programr.exe -d F2803x -k f28335_flash_kernel.txt -a PQCR.I00 -p COM5 -b 9600 -v 使用 My python GUI,它现在工作正常。

我想将"C2000Ware"安装包嵌入/附加为 zip 文件、该安装包应该可以在没有安装文件的情况下工作。  

请建议

IAM 正在等待您的回复

此致

江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gangadhararao、

    我们不提供 C2000Ware 的 ZIP 文件包。 我们能否知道此请求的原因?

    我从您的个人消息中得知需要 ZIP 封装。 这是必需的、因为您的一位客户在其 PC 上没有管理员权限。 对吧?

    您能否请您的客户将软件包安装到 D 驱动器中? 默认情况下、C2000Ware 安装在 C 驱动器中、但在安装时可以选择更改它。

    请告知我们更新信息。

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于终端客户、他们只需要一个.exe 文件、 如果他们运行该.exe 文件、则 python GUI 文件将会打开、并且在该闪存按钮选项中可用、如果他们单击闪存按钮、代码将闪存到板中。因此、如果 TI 提供 C2000作为 zip 文件而不是安装文件、则意味着我们将包含该软件包和 作为 one.exe 文件执行整个代码


    正在等待您的回复


    谢谢、此致

    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们不提供该封装的 zip 包。

    作为打开 GUI 文件的.exe 主文件的一部分、为什么我们也无法选择安装 c2000ware?

    或者打开 GUI 文件并将 c2000ware 作为 main .exe 的一部分安装。

    此致。