器件型号:TMS320F280049M
大家好、我们使用 F28027和 F28069 MCU 以及(经过大量修改的) MotorWare 开发了一系列电机控制器产品、并且对 F280049非常感兴趣。 但是、我知道、虽然 F280049M 包含 InstaSPIN 函数、但还没有官方支持。
看一下 F280049 C2000Ware 示例、我们的代码库从基于 MotorWare 句柄的 HAL/驱动程序移植到新的 driverlib 似乎不太困难、但我还不相信这样做有任何意义:
- F280049所需的 InstaSPIN 库和头文件尚未发布。 如果没有它们、我们只能修改代码以删除无传感器操作(即快速估算)、但即使这样、我们也需要重新实现一些 CTRL 函数。 我是否正确?
- TI 为 F280049提供的官方 InstaSPIN 支持计划是什么? 它是否会作为应用 SDK 提供在 C2000Ware 之上? 如果是、它是否包括对 F28027和 F28069的支持(尽管我看不到这些支持的 driverlib)? 这将会很好、为所有 InstaSPIN ENebaled MCU 启用通用代码库。 MotorWare HAL 对每个 Picollo 行进行了不必要的分隔(单独但相同的驱动程序等)、C2000/ driverlib 似乎方向正确、未来是否支持其他 Picollo 行(02x、06x)?
- TI 能否至少发布 F280049所需的库和头文件、以便我们可以将它们与(移植的) MotorWare 配合使用?
感谢您提供任何信息、
Giannis