This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:时钟配置、M3为100MHz、C28为150MHz?

Guru**** 2603425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673502/f28m35h52c-clock-configuration-m3-at-100mhz-and-c28-at-150mhz

器件型号:F28M35H52C

您好!

使用20MHz 外部振荡器、是否可以这样配置时钟模块

M3时钟= 100MHz

C28时钟= 150MHz

根据我的理解、M3时钟只能是 C28时钟/1、/2或/4。 是这样吗?

如果可以进行这样的配置、您能告诉我如何使用 driverlib SysCtlClockConfigSet()来设置它吗?

非常感谢。

RIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 根据我的理解、M3时钟只能是 C28时钟/1、/2或/4。 是这样吗? [/报价]

    这是正确的、因此您查找的配置是不可能的。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回答。

    这意味着无法以最高速度运行两个内核、这是一个令人沮丧的现象! 太糟糕了。

    此致、
    RIL