请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU110-U 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个新的 XDS110 USB 调试探针、无法从同一个探针调试我的定制 F20827板。 我可以使用修改后的 launchpad xds100v2调试器成功调试定制板。
在 JTAG 路径测试期间、我收到以下错误。
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-267'(0xfffef5)。
标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。
说明如下:
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]。
我可以使用 xdsdfu 访问 XDS110、并成功地将新固件下载到电路板。
我已将5JTAG 引脚连接到 CTI20引脚连接器。 我还将 VTref 引脚连接到3.3V (VDDIO)。
请查找我的 CCXML 文件。
请提供建议。