This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35x 的 CINIT 源代码

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670368/f28m35h52c-cinit-source-code-for-f28m35x

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你(们)好

我正在尝试找到 cinit 段,问题是我们是否必须将中断位置移至需要写入 vtable 的不同偏移量,在 controlSUITE 示例中,我猜 cinit 段将执行此映射,我要确认这一点, 在何处找到此器件的 cinit 源代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否澄清您的问题? 您是否询问如何从链接器命令文件将.cinit 段放入存储器?

    Taumer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是跟进一下、您是否成功解决了您的问题?

    Taumer