请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 您好!
我想在 模块 EPWM2和 EPWM12上的微控制器 TMS320F28075中使用 HRPWM。 由于微控制器的系统时钟为120MHz、我必须将 EPWMCLK 配置为60MHz (ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV=1)。 我启用自动转换模式并使用 SFO 库进行动态校准。 通常、我只需启用我要使用的两个 ePWM 模块(EPWM2和 EPWM12)的时钟。 但是 SFO 库无法正常工作。 因此、我尝试启用所有 ePWM 模块(EPWM1至 EPW12)的时钟。 在这种情况下、SFO 库有效。
您能告诉我是否必须启用所有 ePWM 模块的时钟才能使用 HRPWM 和 SFO 库?
非常感谢您的回答!