请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主席先生,
当我尝试运行 CLA 任务(CLA ISR)时、while (1)内的 CPU 执行量增加。in while (1)我保留了一些花费200微秒的算法。现在、如果我运行 CLA 任务(DAC 在 CLA ISR 内发布) 我的 while (1)执行时间增加到300微秒。请让我摆脱这种情况。我的主 CPU 不应干扰 CLA 任务。
谢谢、此致、
BARADWAJ V