This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仍然需要电压传感器?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700090/voltage-sensors-are-still-required

您好!

我已经了解到、FAST 观测器需要相电压传感器。

我计划仅在三相 PMSM 和 ACIM 电机上使用 InstaSPIN。

通常、在大多数逆变器(商用逆变器)上、相电压由 DCBus 和栅极 PWM 信号估算。

只能使用直流总线电压反馈?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 需要三相电压采样、直流总线电压和 PWM 信号无法重建该电压采样。