This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARUINVKIT:C2000微型逆变器问题

Guru**** 2620235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695721/ccs-tmdssolaruinvkit-c2000-micro-inverter-questions

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

在 QSG 的第5页中、它提到"在 EVM 断电的情况下、当连接到220Vrms 电网时、将一个200欧姆的电阻负载连接到 EVM 交流输出端子(TP15和 TP16)..."。 我是否可以知道220Vrms 电网使用200欧姆的电阻负载是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RES 主要是为了防止对交流电源造成任何损坏、在某些实验中、我们不允许将电源反馈到电网中。 使用该电阻可防止我们将电力反馈到电网中。  

    因此、在220Vrms 下、200欧姆负载应该正常。  

    有关更多详细信息、另请参阅该页面上的注释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们不使用交流电源并直接将微型逆变器的输出与220Vrms 电网相连接、我们是否仍需要使用200欧姆的电阻负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有执行该测试,也没有保证它在该条件下工作(我在美国没有220Vrms)。 请参阅 UG。

    您可以在这些条件下执行自己的实验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 它是否还意味着"..~240W (最大值)(如果连接到220Vrms).." 是否在该测试中? 也就是说、使用具有220Vrsm 输出交流电源的200 Ω 功率电阻器来测试最大值 功率达到240W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    240Max 是220Vrms 下逆变器级的额定值、

    选择分辨率是为了匹配该功率、而不是相反。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我是否可以知道反激级(单个)的最大额定功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功率为250W、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用110Vrms、60Hz 电网将逆变器级提高到250W?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您的问题到底是什么、我们确实在100Vrms 电网下测试了高达200W 的输出。 尽管此时的效率不是很好。

    www.ti.com/.../tidu405b.pdf

    要更改额定功率、提高性能等、您需要了解原理图、然后查看哪些元件未针对电压和电流进行额定值。 包括传感器的感应范围等 完成此分析后、您将了解前进的道路。

    下一部分是更新软件并进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在"tidu405b.pdf"第12页的2.4节中、它提到了"输出功率:280 W @ 220Vac、140 W @ 110Vac "、这就是我提出这个问题的原因。 在我看来、您在100Vrms 电网下测试了高达200W 的输出。 110Vrms、60Hz 时的最大输出功率是多少? 无论如何、我的目标是300W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这个线程分配给进行硬件设计的人员、以阐明绝对最大值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于最大功率输出、请使用规格并将其限制在110Vac 时为140W。 对于220Vac、功率将限制为280W。   

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 QSG 的第5页中、它提到"在 EVM 断电的情况下、当连接到220Vrms 电网时、将一个200欧姆的电阻负载连接到 EVM 交流输出端子(TP15和 TP16)..."。 我是否可以知道220Vrms 电网使用200欧姆的电阻负载是什么?

    下面的注释对此进行了解释。 我们在实验中没有220V 的栅格。 因此、它使用仿真电网进行了测试。 此仿真电网由交流电源和200欧姆电阻器创建。

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用110Vrms、60Hz 电网将逆变器级提高到250W?