This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:无法使 LIN TX 或 RX 正常工作、从而使电路板发热。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671917/tms320f28032-cannot-get-lin-tx-or-rx-to-work-keep-blowing-boards-up

器件型号:TMS320F28032

我找不到任何有关如何连接 LIN TX 或 RX 以输出信号的合适文献。 有人能不能帮我完成两块电路板的设计、也不能弄清楚原因。 下面是连接图。 我想回路会使它变大。 这些引脚不在 GPIO 中使用、并且当前配置为输出它们将被激活、但我需要停止破坏。

如何正确连接此设备?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

               不确定您在这里尝试的是什么。 所连接的是我们在测试板中使用的 LIN 接口电路、看起来工作正常。

     

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、
    我不太理解您所说的“引脚未在 GPIO 中使用,且当前配置为输出”的含义。 请详细说明。 您的电路中是否有收发器?

    请查看的第19页中的应用图
    www.ti.com/.../sn65hvda100-q1.pdf 并告诉我它是否有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、这两个引脚都通过 GPIO 寄存器设置为"输出"。 我创建了一个环回、然后尝试将一个设置为 TX、一个设置为 RX、而 TMS320F2803只是芯片。 该芯片位于逆变器后面、在我将其连接到我们的 LIN 总线分析仪之前、需要进行某种隔离。 您使用的 IC 的器件型号是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路中没有收发器。 我认为我们不需要一个、但现在我想这是肯定的。 但我无法理解我们是如何油炸芯片的。 是因为回送? 您能解释一下吗? 下面是使用的内容。 我们将更改 GPIO、但 尚未写入代码。 除了 TMS320F2803x_LIN doc (正文编号:SPRUGE2B)之外、我找不到任何合适的文献、但这并未解释所需的电路。  

    谢谢  

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该图更有意义。 我将使用收发器。 您认为我应该将其隔离在哪里? 在收发器之后?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

               我很难弄清楚为什么芯片在没有原理图和测试代码访问的情况下被炸。

     

    有关 TI 的 LIN 产品系列、请访问 www.ti.com/.../products.html

     

    隔离通常在 MCU 边界上完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关收发器、隔离等方面的问题,请访问我们的“工业接口”工程论坛 e2e,网址为 :e2e.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我建议您在 MCU 和 LIN 总线之间使用 TLIN1029等收发器。 这将用于在 MCU 使用的低压逻辑接口和 LIN 使用的高压开漏信号之间进行转换。 您可以遵循与 Hareesh 图中所示的连接类似的连接。 如果出于某种原因(例如出于安全考虑或消除接地回路)需要电隔离、则可以在收发器和 MCU 之间的 TXD/RXD 接口上插入数字隔离器。 (与直接隔离 LIN 总线相比、隔离这些单向逻辑电平信号要简单得多。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从 TI 网站下载标题为"LIN 协议和物理层要求"的应用报告(SLLA383)。 这应该能回答您的问题。

     

    如果您没有其他未决问题、请关闭帖子。