This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SDFM driverlib 之间的主要差异

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698491/tms320f28377d-major-differences-between-sdfm-driverlib

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向客户提出这一要求。

由于我们的客户仍然使用较旧版本的 SDFM driverlib (V100)、并且我们发现较旧版本和较新版本的 driverlib 之间存在许多差异、您是否会帮助澄清主要差异?

API 的变化似乎很大。

此外、 是否修复了大错误?

例如、我们想知道 controlSUITE 中的 V100、V210和最新的 C2000ware V10004之间的主要区别是什么

C:\TI\controlSUITE\device_support\f2837xD\V100

C:\TI\controlSUITE\device_support\f2837xD\V210

C:\TI\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\driverlib\f2837xd

我们想估计更新 driverlib 的风险和必要条件。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。 我将在很短的时间内回复。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasudha、

    是否有任何更新?

    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    是的、我们肯定会建议迁移到最新的 driverlib。

    主要差异:-

    之前的 API 记录了一些位字段、这些位字段应该是内部的

    早期 API 引用了已解压至规范的积分器模块

    较早的 API 具有旧的寄存器名称和位字段。

    此致、

    曼诺伊